This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3245EVM:TPA3245EVM频率响应

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3245EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/656340/tpa3245evm-tpa3245evm-frequency-response

部件号:TPA3245EVM

您好,

我正在寻找一些帮助来了解TPA3245EVM的频率响应。 我附上了一个Excel电子表格,其中包含从AP系统2捕获的数据以及从简单模拟中捕获的数据。

在电子表格中,我绘制了我收集的频率响应数据,模拟和测量之间存在很大差异,最值得注意的是4欧姆和8欧姆扫描上仍存在峰值。

有人能帮我解释一下这种行为,或者指引我正确的方向吗?

我想在不同载荷下更好地模拟共振时的预期行为,因为我的应用需要一系列载荷阻抗。  

谢谢,

Josh

e2e.ti.com/.../TPA3245EVM-frequency-response.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh,

    我目前不确定您看到这个的原因,但让我来了解一下。

    您是否使用过我们的D类LC过滤器设计器Excel工具?

    以下是一个链接: www.ti.com/.../lcfilter-calc-tool

    它允许您使用上面附加的相同图绘制和实验。 这种工具是理想的,但我怀疑你应该看到你是什么。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh,

    再深入了解一下,并将您的测量值与LC Filter Designer工具进行比较,我认为我们看到的是组件中的非理想性。 例如,理想的模型不考虑零部件差异等因素。

    我会使用我之前链接的筛选器计算器,看看这是否会让您在合理的范围内更接近实际测量值。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:

    感谢您的建议,如果我解决了这个问题,我将查看并告知您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh,

    我要结束此主题,如果您需要进一步帮助,请告诉我。

    此致,

    -Adam
    Sidadamsky (at) ti (dot) com