This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:TAS5751M PBTL模式

Guru**** 2385940 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/657608/tas5751m-tas5751m-pbtl-mode

部件号:TAS5751M

(1)  

PBTL引脚的用途是什么。 让我解释一下,我们可以设置寄存器以创建单声道信号并驱动来自同一通道的输出。 例如,channel1和~通道1使用输出驱动通道 (register 0x25)并获得相同的结果?

(2)

TI规范建议并联A/B和C/D 并行空调和B/D是否同样可靠?

(3)  

如果并联发生在LC滤波器之后,使得在PBTL模式中有4个小电感器与2个大电感器,性能是否会发生变化?

m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!
    TAS5751M上的功率级专门针对PBTL模式进行了优化。 并且应将PBTL引脚向上拉至“高”,以启用功率级的PBTL设置。 而PBTL模式的寄存器配置仅用于模块化配置。 因此,您需要配置PBTL引脚和寄存器以启用PBTL模式。 我们推荐PBTL的A/B和C/D并行,我们的所有验证/验证都基于此配置。 因此,我担心我们无法保证其他并行配置的可靠性/稳定性/性能。 TAS5751M上的功率级经过优化,可支持PBTL模式中的单滤波器(在LC滤波器之前连接OUT A/OUT B和OUT C/OUT D)。 因此在单过滤器模式下不会出现性能损失。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢