This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136AD2EVM:电容器C2和C8

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/650813/tpa3136ad2evm-capacitors-c2-and-c8

部件号:TPA3136AD2EVM
主题中讨论的其他部件:TPA3136D2EVM

您好,

在TPA3136D2EVM中,为什么要将电解电容器用于部件C2和C8? 他们的

值为100 UF。 如果用陶瓷盖替换它们,它们的尺寸将会小得多。 这是否可以?

谢谢!

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Priya:
    我们建议用户在板上使用两个超过100uF的降压电源去耦电容器用于PVCC,通常是电解电容器。 但有些用户更喜欢使用陶瓷罩来节省板上的空间,也没有任何问题。 但请记住,将电容器放在PVCC电源设备附近。
    此致,
    郑少文