This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:有关保护功能的问题。

Guru**** 2379930 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/650206/tas5411-q1-questions-about-protection-function

部件号:TAS5411-Q1

您好,

请您尽快回答以下三个问题吗?
我的客户正在等待回答。


Q1.同时发生多个故障时,
  对于哪种保护功能(OSD / OTSD / UV / POR / OV)优先运行,是否有任何顺序?


Q2.保护欠压功能的用途是什么?
  我假设过电流和过电压是为了防止设备损坏,但我不能假设欠电压。

Q3.请告诉我执行负载诊断的时间安排吗?

此致,Orobianco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    问题1. 保护职能没有优先权。 如果两个机构同时触发(极少),则两者都将显示在故障寄存器中。
    问题2. 当电压过低而无法保证正常工作时,欠压保护将关闭输出。 这是为了在电压过低而无法正确偏置设备时保护扬声器免受意外情况的影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gregg,

    感谢您的回复。

    >Q3.请告诉我执行负载诊断的时间安排吗?

    关于上述问题,我在数据表中找到了以下描述。

    >(TAS5411-Q1数据表P.13)
    > 9.3。5.1 加载诊断
    >负载诊断功能在取消确认待机状态时或当设备处于故障状态(直流检测,
    >过电流,过压,欠压或过热)。

    除上述情况外,是否有任何时间执行负载诊断?

    此致,Orobianco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题3. 在数据表的9.3 .5.1 部分中,它表示运行负载诊断程序需要229ms
    它仅按描述运行。 它不能由I2C调用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gregg,

    感谢您的回复。
    我明白了。

    此致,Orobianco