This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2555:设备ID

Guru**** 2386050 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2555, TAS2557
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/656227/tas2555-device-id

部件号:TAS2555
主题中讨论的其他部件: TAS2557

大家好,

TAS2555是否具有设备ID寄存器来指示设备? 类似于TAS2557 (book=0x00 page=0x01 address=0x7D)。

主芯片识别TAS2555或TAS2557的唯一方法是吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    TAS2555和TAS2557都具有两个多功能引脚,可用于选择四个可能的I2C地址之一。 为每个设备选择不同的地址,您可以识别这些设备并有选择地与其进行通信。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    感谢您的地址PIN建议。 但我们希望对TAS2555和TAS2557使用相同的从属地址,因为原理图是固定的。

    我们能否使用设备ID来识别它们? TAS2555 是否具有设备ID寄存器来指示?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel,

    TAS2555还具有此设备ID寄存器,对于此设备,它读取0x10。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器