This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:TLV320ADC3101:WAVE文件,LPCM

Guru**** 2380720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/650434/tlv320adc3101-tlv320adc3101-wave-file-lpcm

部件号:TLV320ADC3101

你(们)好

我的应用程序要求播放wave文件。 主机控制器将从PC接收WAVE文件数据,然后将其播放到扬声器。 请告诉我们哪个DAC和体系结构将支持WAVE文件。 CAN sigma delta或delta sigma DAC可以播放文件,或者唯一的R-2R架构可以支持WAVE文件。  

第二件事,我想以数字方式混合两个音频信号。 一个来自主机(如上所述),另一个来自用户的麦克风输入。 请确认TLV320ADC3101是否能生成WAVE文件格式,因为我需要与 PC的第一个输入混合,然后在主机中与DAC混合后播放。 DAC必须支持这两种文件格式才能播放来自主机的混合数据。 我需要一个解决方案,如何使用ADC生成波形文件(16位)并使用DAC播放波形文件(16位)。

请作出评论

此致;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raheel,

    关于TLV320ADC3101,该器件能够接受直接麦克风输入并以PCM格式(I²S。 LJ,RJ,TDM等),因此,为了使'ADC3101正常工作,您的主机应该能够接收PCM数据 ,并与来自计算机的wav文件进行内部混合。 我们拥有的几乎所有音频DAC都与PCM音频格式兼容,不支持与wav数据直接连接。

    主机应该能够从WAV转换为PCM和viceversa。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego

    是一个独立于DAC体系结构的波形文件。  任何类型 的体系结构(闪存,sigma-delta,R2R等)在将文件转换为 PCM后是否可以播放该文件?  

    此致;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raheel,

    DAC体系结构独立于数据格式,串行音频接口是决定数字音频数据支持的块,因此是数字音频信号格式。 只要数据以兼容的格式(在此情况下为PCM)从处理器正确发送到设备,DAC就应该能够播放您提到的任何格式的音频文件。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师