This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2559:关于实施的查询

Guru**** 2385920 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2559, TAS2560
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/655530/tas2559-inquiries-about-implementation

部件号:TAS2559
主题中讨论的其他部件: TAS2560

大家好,

 

我收到了客户的一些询问。

我们可以向您的专家提供有关此问题的建议/意见吗?

 

关于TAS2559/TAS2560派2560派生,

  1. 根据数据表,我认为我们需要进行初始化/配置(在外部MCU通电后对这些器件进行编程)。 但是,这些设备是否支持外部闪存启动功能(如AM335x处理器的功能)? 我不相信,但我想澄清一下。

  2. 在这些设备未初始化且尚未启用任何功能的过程中,SPK_P/SPK_M终端显示Hi-Z?

  3. 客户正在考虑附加实施(e2e.ti.com/.../TAS2xxx_5F00_with_5F00_Analogue_5F00_Switch.pptx)。 您是否可以共享TI推荐的模拟开关设备? 我不确定此实施是否与TI Smart-amp器件配合使用。 但是,请允许我提出这一问题。 至于这项执行工作,如果有任何问题,请你详细说明一下。

     

谢谢,此致,

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,宫崎山,

    以下是我对您的问题的评论:
    1.这些器件应通过MCU的I2C/SPI命令进行初始化。 所以我还要说,不支持外部闪存启动。
    2.是的,当这些设备处于关闭状态时,输出端子为Hi-Z 建议将重置引脚拉至0V,以确保在设备初始化之前处于已知状态。 (拉复位至0V也将确保输出为Hi-Z)
    3.我将检查模拟交换机的实施情况,我想知道感应引脚的连接情况。 我会尽快回来详细介绍这方面的情况。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ivan-San,

    感谢您的澄清。
    关于第3点,我们希望尽快获得设备名称或您的专家建议/意见。

    此致,
    宫崎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    宫崎市

    我们将在离线状态下处理最后一个问题。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器