This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101A:PCM5101 FFT图解,使用1 kHz音调(–60dBFS)从直流至300 kHz

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5101A, PCM5102A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/657228/pcm5101a-pcm5101-fft-plot-using-a-1-khz-tone-60dbfs-from-dc-to-300-khz

部件号:PCM5101A
主题中讨论的其他部件: PCM5102A

尊敬的支持团队:

我的客户将在其AVR应用程序中使用PCM5101A。

它们在出现48 kHz和96 kHz的峰值噪声时遇到问题。

 AVDD = CPVDD = DVDD = 3.3 V,FS = 48 kHz,无音频数据输入
* 红线:PCM5101A无SCK输入(PLL操作)
* 蓝线:PCM5101A,带SCK输入(PLL stop)

在PCM5101A数据表上的图11中,通过输入SCK = 512 FS来停止PLL。
我们没有PCM5101A评估模块。 (PCM5101EVM-U)
在正常操作中,我认为在48 kHz和96 kHz时,不会出现8倍过采样的峰值噪声。

在 没有SCK输入(SCK = GND),FS = 48 kHz,Bck = 64 FS的条件下,是否测量到"使用从DC到300 kHz的1-kHz音调(–60dBFS)的FFT图解"?
如果此条件的测量数据不存在,您能否对其进行测量?

此致,
Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masumoto-san,

    我对这一帖子在过去几天里没有得到回复表示歉意。 此线程已分配,您很快就会看到响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masumoto-san,

    遗憾的是,我在实验室中无法测量300kHz,但我在EVM上使用PCM5102A收集了0-131kHz FFT。  这是在使用PLL和-60dbFS输入信号(1kHz)时使用的。  

    如果数字信号在输出上非常普遍,我怀疑您的主板布局中有一些数字串扰。 DAC输出上是否也有低通滤波器?

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul-San,

    感谢您的善意回复。
    这是我的调查结果。

    我会向我的客户解释。
    客户电路图的低通滤波器与数据表中推荐的电路配置相同。
    我要求客户检查数字音频输入电路和电源线。

    此致,
    Hiroaki Masumoto