This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:均衡器寄存器

Guru**** 2380720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/650649/tlv320aic3254-eq-registers

部件号:TLV320AIC3254

我设计的音频输出包含意外 的三次谐波,大约为891Hz。

我想更改EQ寄存器以降低第三谐波,但我不知道应该修改哪些寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有人有关于TLV320AIC3254所有寄存器详细信息的文档?
    请发送电子邮件至lijingran@baidu.com
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jingran,

    AIC3254音频编解码器的EQ功能与所使用的处理块或miniDSP编程相关。 有关EQ系数位置和操作模式的详细信息,请参阅《AIC3254应用参考指南》。 请查看本文档,确定您需要填写的注册位置。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师