This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:OC_ADJ引脚

Guru**** 2379420 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5711, TAS5707
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/650555/tas5711-oc_adj-pin

部件号:TAS5711
主题中讨论的其他部件: TAS5707

尊敬的先生/女士:

我 的新PCB上的TAS5711扬声器放大器出现问题, 初始化扬声器放大器后,在输出中看不到PVDD/2。  在探测信号后,我发现与  TAS5711 EVKit的3.3V电压相比,“OC_ADJ”的测量值仅为1.25V。

能否帮助解释TAS5711的状态以及为什么它在"OC_ADJ"引脚上仅输出1.25V?

顺便说一下 ,数据表(OC_ADJ)中的pin7命名,但EVM用户指南是(AC_ADJ),我可以知道它们是否相同吗?

希望很快能收到您的回复。

谢谢,此致,

KH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KH,
    输出引脚上的RMS电压是多少? 如果没有输入信号或设备处于静音状态,则应为PVDD/2。 您是否测量了输出引脚上的波形,它应该是初始化(静音状态)后的50 % 占空比方形波形。
    请仔细检查EVM板上的OC_ADJ引脚上的电压吗? 您测得的3.3V结果相当高。 请参阅本E2E帖子 e2e.ti.com/.../20.4406万
    这是关于TAS5707的,TAS5707和TAS5711之间有一些区别,但基本上它们非常相似。 我相信这篇文章有助于您了解Oc_ADJ函数。
    在EVM用户指南中,它应该是'OC_ADJ',而不是'AC_ADJ'。 抱歉输入错误。
    如果你用22.1kOhm电阻器作为OC_ADJ引脚,我认为它没有任何问题。 请检查以下各项:
    I2C通信是否正常工作?
    2.检查您的初始化寄存器文件,尝试看看它是否可以初始化EVM板上的器件。
    3.将您的SCH与TAS5711 EVM SCH进行比较,查看是否存在任何可能导致初始化失败的差异。
    此致,
    郑少文