This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DEM-PCM2912AEVM:S/PDIF测试错误

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C, PCM2902C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/657099/dem-pcm2912aevm-s-pdif-test-error

部件号:DEM-PCM2912AEVM
主题中讨论的其他部件:PCM2903CPCM2902C

您好,先生:

作为标题,我们之前已经在另一边讨论过

  

首先,您能否再次确认我们的原理图? (实际上我们将设计PCM2913C)

e2e.ti.com/.../PCM2903C.output.pdf

第二, 更新我们的测试以供您参考。 您能否与他人分享一下S/PDIF 功能的测试方法?

  1. 从我们的设备更改不同的源--fail
  2. 已卸下EVM S/PDIF输出跳线---故障
  3. 使用音频生成直接输出(未通过我们的器件) S/PDIF到EVM ---失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,舒诚,

    原理图似乎正常。 在测试设置中,我注意到输出的采样速率为48 KHz,您是否将PCM2903C记录采样速率配置为48K? S/PDIF源的采样率应与PCM2903C相同,否则该部分将继续播放ADC内容。 我已经在实验室中验证过这一点,PCM2902CEVM能够在调整采样率后与AP的BNC不平衡输入一起工作。

     此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生:
    感谢您的快速回复,请问如何将PCM2902EVM记录采样率配置为48K?
    谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,舒诚,

     PCM2902C-EVM的记录采样率由主机系统配置。 例如,在Windows中,您需要转至 “Recording Devices    (录制设备)”,然后选择USB音频编解码器[PCM2902C],再转至“Advanced (高级)”选项卡并更改“Default Format (默认格式)”以匹配S/PDIF输入的采样率。 默认情况下,Windows似乎将PCM2902C-EVM配置为具有44.1kHz的采样率,因此您也可以尝试将S/PDIF信号的采样率更改为44.1kHz以从数字输入回放音频。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生:

    感谢您的回复。

    我们尝试设置相同 的采样率,但仍然听不到声音。

    是否有其他方法来解决问题?

    32K/16位

    44.1K/16位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,舒诚,

    如果信号有效且S/PDIF和设备的采样速率相同,则该部分应开始流式传输数字音频,而不是模拟音频。 我已在EVM中验证了这一点。 除此之外,您还必须验证S/PDIF信号是否符合PCM2902C的DIN针脚规格,因为此EVM没有S/PDIF输入的信号调节阶段。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师