This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865-Q1:PCm186x的PGA + ADC精度

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/647871/pcm1865-q1-accuracy-of-the-pga-adc-of-pcm186x

部件号:PCM1865-Q1
主题:PCM1863-Q1中讨论的其他部件

尊敬的各位先生:

我的客户问我们 PGA + ADC的精度以及PCm186x片上PGA + ADC之间的匹配。

这些规格是什么?

这些值中的每一个都仅被描述为典型值。
是否有最大值?

这种准确性是否会影响FS的更改?

此致,

是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hasebe-san,

    我们仅指定这些规格的典型值,通常不指定它们的最大值。 采样率不应影响PGA或viceversa的精度。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego-San,

    感谢您的回复。
    我理解您的意见。

    顺便提一下,我的客户还提出了一个问题。

    在PCM 186 x系列中,PCM 1860 - Q 1,PCM 1862 - Q 1,PCM 1864 - Q 1和PCM 1861 - Q 1,PCM 1863 - Q 1, 和PCM 1865 - Q 1,SNR最小值为97 dB
    它是相同的值。
    这是否正确?
    如果正确,请告诉我原因。

    此致,
    是。哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego-San,

    很抱歉我问了这么多问题。
    我的客户提出了其他问题。

    1.我是否可以考虑PGA + ADC的精度值以及PGA + ADC片上匹配的误差范围?

    转换变化是否因IC电源电压的变化而发生?
    如果发生变化,请告诉我变化的范围。

    3.如果增益随PGA电路变化,是否会影响输入阻抗?

    4.更改PGA增益时是否有SNR数据?
    他们想知道PGA增益= 9 dB时的SNR。

    此致,
    是。哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hasebe-san,

    请参阅我在下面的评论:

    0-正确,所有PCM186x ADC系列的最低SNR规格为97dB。

    1-精度和匹配规格表示设备之间的最大差异。

    2-只要符合推荐的工作条件,电压变化不应影响转换。

    3-输入阻抗不应随PGA增益变化而变化。

    4- PGA增益更改会影响THD和SNR等某些规格,这已在数据表中指定。 遗憾的是,没有9dB增益的特定数据,但应高于100dB。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    谨请你作出答复。

    0- 正确,所有PCM186x ADC系列的最低SNR规格为97dB。

    ⇒我认为,似乎 PCM1683-Q1组 比PCM1680-Q1组更宽。

    (因为它仅是MIN和Typ的描述,所以该条件)

    我认为  PCM1683-Q1组在 规格范围内比PCM1680-Q1组更宽吗?

    如果是这样,他们担心PCM 186X_A组的变化范围会高达97 dB - 110 dB。

    此外,在单端条件下,最小值 未描述值。

    请告诉我原因。

    1- 精度和匹配规格表示设备之间的最大差异。

    ⇒我理解。

    2- 只要符合推荐的工作条件,电压变化不应影响转换。

    ⇒我理解。

    3- 输入阻抗不应随PGA增益变化而变化。

    ⇒我理解。

    4- 1 PGA增益更改会影响THD和SNR等某些规格,这已在数据表中指定。

    ⇒请告诉我一些关于THD和SNR通过改变PGA增益的影响。

    我只能在第12页的Sepc表中找到0 dB和32 dB条件的值。

    4-2遗憾的是,没有9dB增益的特定数据,但应该高于100dB。

    ⇒我理解。

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    上述答复的内容仍有两个问题。
    请告诉我有关0和4 - 1的问题。

    0号:

    0- 正确,所有PCM186x ADC系列的最低SNR规格为97dB。

    ⇒我认为,似乎 PCM1683-Q1组 比PCM1680-Q1组更宽。

    (因为它仅是MIN和Typ的描述,所以该条件)

    我认为  PCM1683-Q1组在 规格范围内比PCM1680-Q1组更宽吗?

    如果是这样,他们担心PCM 186X_A组的变化范围会高达97 dB - 110 dB。

    此外,在单端条件下,最小值 未描述值。

    请告诉我原因。

    编号4-1:

    4- 1 PGA增益更改会影响THD和SNR等某些规格,这已在数据表中指定。

    ⇒请告诉我一些关于THD和SNR通过改变PGA增益的影响。

    我只能在第12页的Sepc表中找到0 dB和32 dB条件的值。

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hasebe-san,

    很抱歉耽误你的时间。 如您所述,PCM1863-Q1具有更宽的范围,因为这些部件的SNR更高。 单端模式下设备的SNR规格不是设备特征参数的一部分,但对于PCM186x系列的所有部件,其应在95dB左右。   

    数据表中仅提供最大和最小SNR,通常噪声级别将随PGA增益的增加而增加,为了缓解这种影响,PCM186x器件具有内部查找表,可使用最佳性能组合配置模拟和数字PGA。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的回复。

    我理解您的意见。

    我会向我的客户解释。

    此致,

    是。哈塞伯