This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA4411:连接至GND的电源板

Guru**** 2626775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/657795/tpa4411-powerpads-connected-to-gnd

部件号:TPA4411

你好  

在数据表上,说明暴露的垫应与GND隔离。
但是,我想问您几个问题来改变客户的设计。

当您将其连接到此时,它在结构上是如何连接的?

当您将它们连接到设计它们时会发生什么情况?

当使用万用表测量pvss的电阻和外露的电极片时,测量失败。  
那么,如果无法使用万用表进行测量,它的电阻是否过高? 除非它连接到不同的电容器或其他设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Taehun,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注。
    如果外露的电极片连接到GND,则应将PVSS内部连接到GND,这种情况会使设备无法正常工作。 暴露的金属垫必须焊接到印刷电路板上的一层,但该层不应如您所述连接到GND或电源。

    如果您不遵循数据表中提供的指南,我们无法保证设备的正确操作。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师