This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720L:请求TAS5720低音扬声器设置

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/657825/tas5720l-asking-for-the-tas5720-woofer-setting

部件号:TAS5720L
主题中讨论的其他部件:TAS5805


大家好,
客户希望设计2.1 CH系统。可能TAS5806/TAS5805/TAS5825用于5805用于立体声5825立体声,TAS5720用于单声道。立体声放大器的DOUT连接到TAS5720 DIN

1.如果将TAS5720用于低音扬声器,是否可以在TAS5720内设置低通均衡器?
2.如果TAS5720无法设置低通均衡器,则低音扬声器低通均衡器是否可以在TAS5806/TAS5805/TAS5825内5805内设置5825设置?
3.如果来自立体声放大器DOUT的TAS5720 DIN,时钟引脚的其余部分如何? 只需将MCLK/BCLK/WCLK捆绑在一起?


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,

    1. TAS5720没有EQ,必须在I2S源或处理器上进行。
    2.是的,这是可以做到的。
    3.这取决于所使用的DOUT。 请举一个例子,我们可以看看。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:
    对于第二种情况,如何为低音扬声器DOUT设置立体声放大器内的EQ? 您能否显示ME结构图或GUI快照?
    对于第三个问题,它用于低音扬声器应用程序?


    谢谢!
    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,

    我不知道您询问的是哪种DOUT和哪种设备。

    低音扬声器应用程序使用什么?

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发送电子邮件至adamsendsky(at) ti(dot)com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scott:

    我将通过电子邮件回复您。

    Andy