This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101EVM-K:更新固件时出现问题

Guru**** 2379920 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101EVM-K
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/649196/tlv320adc3101evm-k-problem-while-updating-a-firmware

部件号:TLV320ADC3101EVM-K

我正在尝试更新TLV320ADC3101EVM-K套件的固件,以便与PurePath Studio配合使用。 我运行的是Windows XP SP3。 按照说明,我安装了DFU驱动程序,我的操作系统可以完全正确地识别设备。 但当我启动DFUTEST.exe时,单击“Program EVM”并选择DFUEE,我会收到提示消息,提示“Device was successfully reset. 请等待大约2秒钟,以便设备重新枚举。" 然后单击"确定",出现错误提示"Detach call failed"(断开呼叫失败)。 我在这里做错了什么?

我正在遵循另一个论坛中提到的以下程序,

*将USB MODEVM上的SW2-A2开关拨到右侧(HI)。
*将EVM连接到PC,然后按照说明安装TI DFU驱动程序(在随附的zip中)
*安装驱动程序后,将SW2-A2向左(LO)翻转。
*启动DFUTest.exe
*单击“Program EVM”,选择文件DFUEE.bin (在随附的zip文件中),然后按照屏幕上的说明进行操作
*选择USB-miniEVM0204_441kHz.bin (或具有所需采样率的.bin文件),然后按照屏幕上的说明进行操作

*断开EVM并重新连接EVM。

谢谢!
Kishan Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kishan,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    您提到的过程似乎相似,但可能不是'ADC3101 EVM所要求的。 请查看此wiki的说明,并告诉我您是否能够使EVM正常工作。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    非常感谢您如此迅速地回复我。 您提到的Wiki网页中的步骤与我在问题中提到的相同,对我产生相同的结果。 我仍然收到“Detach call failed”(断开呼叫失败)错误。 虽然您还提到ADC3101 EVM不需要此功能,但您能否进一步解释? 我尝试通过PurePath运行它,并收到消息"硬件设备未连接"。 这就是我尝试升级固件的原因。

    谢谢!
    Kishan Patel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kishan,

    感谢您的反馈。 我的注释是指您选择的是USB-miniEVM0204_441kHz.bin .bin文件,这不是'ADC3101所要求的文件。 设备是否在设备管理器中显示为音频USB设备? 另外,您是否正在执行 步骤16中提到的“remove-miniEVM-exe”文件?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    谢谢你。 选择USB-miniEVM0204_441kHz.bin文件(步骤13)并执行“remove-miniEVM-exe”(步骤16)后出现了问题。 我的错误发生在步骤12中,我收到"detach call failed"(分离呼叫失败)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kishan,

    感谢您的更新。 默认情况下,EVM应该能够通过PPS获得识别并正常运行,是否有特殊原因需要您更新固件? 您是否尝试使用 ADC3101 CS软件中的EEPROM编写器工具更新设备的固件? 您正在尝试更新的EVM中的器件可能已损坏,因此,在得出该结论之前,我想先探讨上述选项。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    再次感谢您的持续支持。 我们通过固件版本V0105 (低于版本2.01)附带的Digikey购买了EVM。 这意味着它不能通过EEPROM写入器工具进行更新,并且必须按照该工具的说明进行手动更新。 另外,根据其他帖子和论坛,我需要最新的固件才能与PPS一起使用。 在我的情况下,默认情况下,PPS无法识别它。