This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:用于3254器件的编解码器评估板

Guru**** 2379910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/650185/tlv320aic3254evm-k-codec-evaluation-board-for-3254-device

部件号:TLV320AIC3254EVM-K

收到新的评估板并从 TI产品页面下载了控制软件1.2 v.1修订版。  运行Windows 10的PC。  无法从评估板获得响应。 应用程序显示就绪,LED 2按文档所示亮起,但没有来自主板的数据。 "来了"选项窗口显示对I2C的勾号,但显示为灰色。 不能确定主板开关和链路在到达时是否正确作为主板默认值,与文档相同。  您能否建议1)任何已知的软件问题2)默认和所需的开关/链路位置与文档中的描述完全一致?  3)任何有助于评估板启动和运行的说明。

Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    AIC3254 CS软件应以管理员身份执行,否则处理和配置选项将不可见。 请尝试以管理员身份运行CS。 只要主板和EVM上的开关按照用户指南中的指示进行设置,EVM就应按预期工作。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈,

    谢谢您解决了与编解码器的沟通问题,所以回到开发阶段,我们继续

    Dennis