This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:使用AIC3204替换AIC3254

Guru**** 2383710 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204, TLV320AIC3254
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/657460/tlv320aic3254-replacing-aic3254-by-aic3204

部件号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他部件:TLV320AIC3204

您好,

我想将AIC3254替换为AIC3204打火机版本,因为我不使用miniDSP功能。

此替换件是否需要更改硬件或软件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nico,

    如果不需要可配置的miniDSP,则TLV320AIC3204可用作TLV320AIC3254的替代产品。 从SW和HW的角度来看,不需要进行任何更改,因为这些设备具有相同的寄存器映射和引脚。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Mel é ndez López ñ o先生!

    此致,

    尼科