This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:TLV320ADC3101麦克风类型

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/650126/tlv320adc3101-tlv320adc3101-microphone-type

部件号:TLV320ADC3101

尊敬的TI:

我可以将动态麦克风与TLV320AD3101部件配合使用吗? 我是否需要外置麦克风放大器,或者是否可以将动态麦克风直接连接到TLV输入? 下面的链接提供了我要使用的麦克风的特性。

此致,

Vojin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vojin,

    'ADC3101是一个音频编解码器,针对便携式应用,其中最常用的麦克风是驻极体或数字。 将此部件与您提到的专业麦克风一起使用并不常见,您是否有关于麦克风输出电压水平的详细信息?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    目前,我正在为我的应用程序研究麦克风和音频编解码器。 我想使用ADC3101,因为有miniDSP。 我的申请基于水泥行业的熟料下落记录。 第一选择是动态麦克风。但在对我的应用程序的麦克风要求进行了很少的研究后,我看到了这款驻极体麦克风:
    marantzpro.com/.../audio-scope-sg-9p
    我是否可以使用此类型的麦克风?我是否需要此麦克风的模拟前端? 我知道我必须创建48V的幻象电源。 由于这种力量,我要问ADC3101是否采用麦克风。

    此致,
    Vojin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vojin,

    如上所述,'ADC3101不能直接与此类麦克风配合使用,正如您所指出的,功率级别与'3101的典型功率级别不同。 可以使用麦克风,但您需要确保信号调节设计正确,以使其符合AIC3101的规格。 不幸的是,我们没有此类应用的参考电路。

    此致,

    -Diego Mel é ndez López ñ a
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Diego:

    非常感谢您的回答。  

    此致,

    Vojin