This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A-Q1:通电重置阈值电压和所需的低持续时间

Guru**** 2813955 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A, PCM5101A, PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/656615/pcm5102a-q1-power-on-reset-threshold-voltage-and-required-low-duration

部件号:PCM5102A-Q1
主题中讨论的其他部件:PCM5100APCM5101APCM5102A

[ PCM5102A-Q1 ]开机重置阈值电压和所需的低持续时间

您好,

为了正确执行POR,是否有任何2.8V电压范围及其持续时间需要保持较低?
请参阅下图。



提前感谢您的支持。
此致,


<其他帖子,发布前>

PCM5100A/开机重置

e2e.ti.com/.../55.9223万 重置

PCM5101A内部复位
e2e.ti.com/.../48.1338万 重置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ken:

    我认为2.8V不应被视为设备进入重置的阈值。 PCM5102A数据表中的图41和42旨在显示设备在开机期间何时将离开内部重置状态(即电源从0V开始)。 如果电源电压下降到较低的电压,比如2.5V,我认为即使在2.5V的电压持续很长时间的情况下,我们也不能保证重置。

    确保设备重置的最佳方法是将XSMT设置为GND,然后将AVDD/DVDD/CPVDD电源降低至尽可能低的值,理想情况下为0V,但可能小于1.2V就足够了。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Paul!

    让我咨询我的客户。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul,


    >确保设备重置的最佳方法是将XSMT设置为GND,然后将AVDD/DVDD/CPVDD电源降低至尽可能低的值,理想情况下为0V,但可能小于1.2V就足够了。

    您是否有几个最短持续时间?

    谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    在断言XSMT后,设备需要104次采样时间逐渐降至零,然后1毫秒进入待机状态。 我认为应该观察1ms +104*采样周期。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    谢谢!