This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME4.96万:LME4.96万评估板设计的闭环增益是什么?

Guru**** 2770145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/650337/lme49600-what-is-the-closed-loop-gain-of-the-lme49600-evaluation-board-design

部件号:LME4.96万
主题中讨论的其他部件: LME4.972万

您好,专家,

参考LME4.96万 评估板设计。

1.应用直流伺服后的新闭环增益是什么? 闭环增益计算的公式是什么?

2.如何进行补偿(如CF补偿)以确保此类复杂电路的稳定性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Edward,

    这些LMEx器件没有公式或进一步的文档。
    LME4.96万是LME4.972万反馈回路的一部分。 如数据表中所述,由R2,R4和R6为左通道设置增益。
    如LME4.96万数据表中所述,它在任何电容负载下都是稳定的。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    谢谢。 但这条线路的增益方程式是什么? 我们都知道同相放大器的增益是1+R4/R2,但直流伺服回路的电路又如何呢?