Other Parts Discussed in Thread: PCM1795
你好
很抱歉,这是一个根本性的问题,但请提出建议。
我的客户使用PCM1795作为高端CD-P
现在,他们打算按以下方式更改关系。
--------
;系统组件( Fsys)=16.9344MHz (44.1K x 384)
;Bck =来自FPGA的22.5792MHz
; fsysis和bck是同步的,但bck比fsys高。
--------
我认为 如果Fsys遵循了表3 /page 21的d/s,Fsys =16.9344MHz是可以的:
好的,我没有找到关于Fsys和bck之间关系的描述,但是
我认为这没有问题。
请提出您的意见。
此致