This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2904:什么是高性能模式

Guru**** 2644745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/649545/pcm2904-what-is-high-performance-mode

部件号:PCM2904

大家好,

我正在尝试了解什么是高性能模式,以及为什么客户更喜欢这种使用方式。 除了如何在不同模式下进行设置外,我在数据表中找不到任何关于它的信息。

什么是高性能模式及其优点?

谢谢!

约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jordan,

    在高性能模式下使用该设备可使部件符合数据表上的最高性能规格。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,


    在高性能模式下有哪些具体改进? 数据表未指示两种模式之间的性能差异。

    谢谢!

    约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    数据表中未指定此值,基本上,在高性能模式下配置部件时,会获得典型的SNR和THD+N值。 否则,设备的性能将接近最小SNR和最大THD+N规格。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师