This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630B:TAS5630B

Guru**** 2568105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/650335/tas5630b-tas5630b

部件号:TAS5630B

您好,TI:
我们将TAS5630B用作板载音频放大器。 由于海事标准订定了最高的噪音上限,我们被迫使用昂贵的共模线圈。 由于该标准为低于350kHz的频率设置了更宽松的限制,我们想知道是否可以在200kHz甚至150kHz时钟TAS5630B? 当然,数据表将不再有效,但电路是否存在任何故障危险?


祝您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trond,

    我们已经通过OSC引脚以较低的时钟速度运行了一些闭环设备,它们确实可以工作,但THD会下降。 这就是说,我们没有检查任何可靠性,所以我们很难对此发表评论。 我们无法保证您提到的数据表规格,但我想您可以尝试一下并查看。

    低于特定时钟速度时,设备将不再输出音频,因此您可能需要检查。  

    此致,

    -Adam