This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:额定功率RMS还是峰值?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/650383/tpa3251-power-rating-rms-or-peak

部件号:TPA3251

团队,

TPA3251的DS中指定的输出功率级别(175W立体声,350W单声道)是指峰值还是RMS功率?

谢谢,此致,

B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Basil,

    这些额定功率是您在10 % THD+N上所期望的  我认为这是峰值功率,因为设备在散热方面无法长期维持。

    此致,

    罗伯特