This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:为TLV320AIC3204和TAS5766提供时钟

Guru**** 2383520 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/657034/tlv320aic3204-provide-a-clock-to-tlv320aic3204-and-tas5766

部件号:TLV320AIC3204

尊敬的专家:

 我的系统上有TLV320AIC3204和TAS5766。 是否可以为两个设备提供一个时钟源?

如果可以,我应该为两个设备提供哪种时钟频率?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ben,

    您能否说明哪个是有问题的时钟源? 如果您指的是I²S Ω 总线,则可以对两个部件使用相同的总线,但配置和系统集成将取决于哪台设备将成为总线中的主设备。

    时钟频率取决于采样率和设备时钟规格。

    我可以帮助您推荐时钟,但需要有关应用程序和I²S总线架构的更多详细信息。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    很抱歉,我们希望提供MCLK 3204和SCLK 5766。
    3204用于补偿外部语音,5766用于驱动扬声器。
    根据我的理解,时钟输入范围必须满足两个设备的规格。
    我想再次向您确认是否有任何我应该关注但我不关注的规范。
    谢谢!

    -Ben
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ben,

    感谢您的澄清。 MCLK和SCLK都可以使用相同的时钟,实际上,建议音频设备的所有时钟都来自同一主时钟。 只要符合时钟频率规格,就不会出现问题。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师