This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:I2C寄存器设置的TAS5411-Q1计时

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/650253/tas5411-q1-tas5411-q1-timing-of-i2c-register-setting

部件号:TAS5411-Q1

您好,

我希望您确认用户何时可以将设置写入TAS5411-Q1的寄存器。
根据数据表,I2C接口在STANDBYn高电压后大约1毫秒激活。
但是,如果您有任何报告要写入TAS5411-Q1的设置,请告诉我们吗?
(我认为最好是在"load diag"功能完成后将TAS5411-Q1设置写入寄存器。)

此致,

町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    町田山
    是的,可以在负载诊断过程中读取和写入I2C。 如果需要,您可以决定等待负载诊断完成。