https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/649574/tas2505-speaker-damage
部件号:TAS2505你(们)好
我的客户正在使用TAS2505进行测试。
正常操作:初始化TAS2505 => I2S音频信号输入=>正常输出和正常操作。
但是,
当I2S输入音频信号关闭时,扬声器正在加热,几分钟后,扬声器导线发出烧焦气味。
即使在这种情况下打开I2S,扬声器输出也不会输出。
恢复方法只能重新初始化TAS2505。
这是什么症状? 请告诉我调试点。
它们使用4欧姆/2W扬声器,代码是应用说明4.0 .7中的示例代码。
我附加了sch文件和SPKP,SPKM波形。
正常工作波形和I2S关闭波形以及加热和燃烧波形。
[计划]
[正常波形]
[I2S关闭波形]
[加热和燃烧波形]
4.0 6示例寄存器设置,通过DAC和耳机/扬声器输出播放数字数据
# I2C Script to Setup the device in Playback Mode (# I2C Script将设备设置为回放模式
#项:W 30 XX YY =>写入I2C地址0x30,以注册0xxx,数据0xYY
#此脚本设置DAC输出通过Mixer路由到HP Driver和Class D驱动程序
##==>注释分隔符
# Page switch to Page 0
W 30 00 00 00
#断言软件重置(P0,R1,D0=1)
W 30 01 01
# Page Switch to Page 1
W 30 00 01
# LDO输出编程为1.8V,电平转换器通电。 (P1,R2,D5-D4=00,D3=0)
W 30 02 00
# Page switch to Page 0
W 30 00 00 00
# PLL_CLKIN = MCLK,CODEC_CLKIN = PLL_CLK,MCLK应为11.2896MHz (P0,R4,D1-D0=03)
W 30 04 03
#通电PLL,设置P=1,R=1,(第0页,注册号-5)
W 30 05 91
# SET J=4,(Page-0,Reg-6)
W 30 06 04
# D = 0000,D (13:8)= 0,(第0页,注册号7)
W 30 07 00
# D (7:0)= 0,(Page-0,Reg - 8)
W 30 08 00
#增加15 ms的延迟,以使PLL锁定
D 15.
# DAC NDAC通电,NDAC = 4 (P0,R11,D7=1,D6-D0=0.01万)
W 30 0B 84.
# DAC MDAC Powered, MDAC=2 (P0, R12, D7=1,D6-D0=0.001万)
W 30 0C 82.
# DAC OSR (9:0)-> DOSR = 128 (P0,R12,D1-D0 = 00)
W 30 0D 00
# DAC OSR (9:0)-> DOSR = 128 (P0,R13,D7-D0 = 1000万)
W 30 0E 80
#编解码器接口控制字长度=16位,BCLK&WCLK输入,I2S模式。 (P0,R27,D7-
D6=00,D5-D4=00,D3-D2=00)
W 30 1B 00
#数据插槽偏移00 (P0,R28,D7-D0=0000)
W 30 1C 00
# DAC指令编程PRB #2用于单声道路由。 类型内插(x8)和3可编程
Biquads。 (P0,R60,D4-D0 = 0010)
W 30 3C 02
# Page Switch to Page 1
W 30 00 01
#主参考已打开(P1,R1,D4=1)
W 30 01 10
# DAC输出通用模式设置为0.9V (默认)(P1,R10)
W 30 0A 00
#混音器P输出连接到HP输出混音器(P1,R12,D2=1)
W 30 0C 04
# HP Voulme,0dB增益(P1,R22,D6-D0=0万)
宽30 16 00
#无需启用Mixer M和Mixer P,AINL Voulme,0dB增益(P1,R24,D7=1, D6-D0=0万)
宽30 18 00
#加电HP (P1,R9,D5=1)
W 30 09 20
#取消静音HP,带0dB增益(P1,R16,D4=1)
宽30 10 00
# SPK Attn. 增益=0dB (P1,R46,D6-D0=0万)
W 30 2E 00
# SPK驱动器增益=6.0dB (P1,R48,D6-D4=001)
宽30 30 10.
# SPK通电(P1,R45,D1=1)
W 30 2D 02
# Page switch to Page 0
W 30 00 00 00
# DAC通电,每个FS软步进1。 (P0,R63,D7=1,D5-D4=01,D3-D2=00, D1-D0=00)
W 30 3F 90
# DAC数字增益0dB (P0,R65,D7-D0=0万)
W 30 41 00
# DAC音量未静音。 (P0,R64,D3=0,D2=1)
W 30 40 04.
#