This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192:RX的VIH/Vil规范

Guru**** 2532630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/655068/dix4192-vih-vil-spec-of-rx

部件号:DIX4192

您好,

我希望您确认RX信号的阈值。

根据数据表。

1.每个RX由0.5 * Vcc偏置(实际上是通过分置电阻(24k ohm)产生的)

2."差分输入 灵敏度"定义为"最大= 200mV"

根据以上信息,我想以下所示定义了每个案例的VIH。 我的理解是否正确?

在单端(RX--已连接GND)情况下。

* Rx+:VIH (min)=(0.5 * Vcc)+ 0.2V (例如 如果Vcc = 3.3V,则VIH (min)= 1.85V)

 如果是差速器。

* Rx+:VIH (min)=(0.5 * Vcc)+ 0.1V (如 如果Vcc = 3.3V,则VIH (min)= 1.75V)

* Rx-:VIH (min)=(0.5 * Vcc)+ 0.1V (如 如果Vcc = 3.3V,则VIH (min)= 1.55V)

我很希望您确认我们是否也能理解 VIH/Vil的"差分输入灵敏度"平均阈值。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    町田山

    我的同事已被告知您的问题,并将很快回复您。

    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michida-San,
    我查看了计算结果,并咨询了设计团队,我们同意上述SE和diff方案的计算结果。

    谢谢!
    Ravi