This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:TAS5421-Q1故障寄存器

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/650049/tas5421-q1-tas5421-q1-fault-register

部件号:TAS5421-Q1

大家好,

我的客户读出故障寄存器的状态,并在启动后找到0x30值,但根据数据表(第18页)预期为0x00?

是否有原因导致此值出现,即'PVDD UV'和'PVDD OV'?
或者有什么需要关注的?

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef,

    这是非常不寻常的。  它不能是准确的故障读数。  不能同时存在UV事件和OV事件。  我对他们的启动有一些疑问:

    1. 设备是如何启动的?  包括PVDD,3.3V,待机引脚和静音引脚排序
    2. 故障是否已清除?
    3. 设备是否进入播放模式?

    请提供所有三个寄存器(0x01到0x03)中的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请求是由我提出的。 在对此进行进一步调查时,我们发现读出程序中可能存在一些问题。 将首先交叉检查SW,因此请暂时保留主题。

    巴西
    Marco Buff
    Lear Corporation
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco,

    我们将暂时关闭此线程。  如果您再次发布到它,它应该会再次打开它。  如果不允许,请启动新线程。