This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:如果未使用D类放大器,SPKVDD是否可以保持未连接?

Guru**** 2781665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/647909/tlv320aic3100-can-spkvdd-left-unconnected-if-class-d-amp-is-not-used

部件号:TLV320AIC3100

您好,

如果 不使用D类放大器,SPKVDD是否可以保持未连接? 如果不使用D级放大器,还可以断开其他哪些电源轨?

谢谢。

-YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YY,

    否,您必须连接SPKVDD。 您可以关闭D类放大器并将其静音,但必须连接电源。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YY,

    我希望这回答了你的问题。如果你有任何其他问题,请告诉我。
    此致,
    -Steve Wilson