This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1789:双极零误差漂移

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1789

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/656856/pcm1789-bipolar-zero-error-drift

部件号:PCM1789

您好,

PCM1789规范列出了FS典型值的±Ω 1 % 处的双极零错误。  是否有任何关于随时间或温度变化的其他数据?  想知道校准并在驾驶至零时具有良好的重复性有多现实。

谢谢

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    很遗憾,我没有关于该设备上的BZE错误的更多数据。 我认为,如果您担心偏移错误,可以使用与VCOM有关的diff-amp缓冲区,该缓冲区应与输出通道共享相同的偏移错误。 但这需要一些额外的电路和负极电源导轨。 此外,直流阻塞电容器可以最大程度地减少错误的影响。

    如果您还有其他问题,请告诉我,
    谢谢
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢Paul