This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath控制台,PPC3文件加密。

Guru**** 2379440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/649633/purepath-console-ppc3-file-encryption

我想知道是否有方法对使用PurePath Console.in订单创建的ppc3文件进行加密,以确保安全的交付方法。 非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Fabrizio,

    您想要保护的确切内容是什么?  我认为在设计PPC3 GUI时,我们没有考虑加密。  但是,每个ppc3文件都是一个二进制文件,PPC3 GUI是唯一可以查看其中所有信息的工具。   

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    非常感谢您的回复。 我想以加密形式为客户提供.pppc3。 他们确实有PurePath控制台,所以我的问题是:是否有任何可应用于.pppc3文件的进一步加密,以便混淆EQ参数,值等?

    再次感谢您的所有帮助,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe,

    遗憾的是,我认为目前还没有办法满足这种要求。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢,