This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681-Q1:最大传播延迟

Guru**** 2813515 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1681-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/650047/pcm1681-q1-maximum-propagation-delay

部件号:PCM1681-Q1

 大家好,

请告诉我PCM1681-Q1的输入和输出之间的估计最大传播延迟。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,DK,

    最大延迟时间实际上由数字滤波器决定。 在PCM1681-Q1上,我们将延迟指定为24/FS。 因此,它也是由采样时钟确定的。

    谢谢,如果您的问题得到了解答,请告诉我。

    保罗