This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1877:TCA0372更换

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1877, TPA3111D1, TPA3137D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/649575/lm1877-tca0372-replacement

部件号:LM1877
主题中讨论的其他部件: TPA3111D1TPA3137D2

尊敬的各位:

是否可以使用 LM1877来更换TCA0372?

如果没有,您能否向我们推荐更合适的IC?

电路如下所示,

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Julian Chen:

    此设备可由LM1877取代。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Julian:

    正如Jose所说,这看起来是可行的。 但您需要知道这是一个非常旧的设备,因此对它的支持将受到限制。 请建议我们的客户 使用我们的D类设备(例如  TPA3137D2,TPA3111D1)。

    最好的餐厅

    郑少文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jos é Luis Figueroa:

    感谢您的回复。

    能否告诉我偏压销的描述?

    在这种情况下,我是否应该使用偏置销?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julian,

    偏置引脚应连接至50uF的电容器,并应根据数据表连接至GND。
    我认为这个电容器就像一个旁路电容器。 旁路电容器处理设备的启动时间,并减少电源产生的噪音。
    遗憾的是,正如Shawn提到的,这是一台非常旧的设备,对该设备的支持将受到限制。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师