This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242RHBEVM SPDIF和放大器;光学输入

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242RHBEVM, TPA3244EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/654333/pcm5242rhbevm-spdif-optical-input

主题中讨论的其他部件:PCM5242RHBEVMTPA3244EVM

你好

我使用 过PCM5242RHBEVM + TPA3244EVM,当使用 同轴SPDIF或 光纤进行输入时,没有输出。

我按照跳线设置配置选项卡进行操作,但也没有输出。那么接下来该怎么办? 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason,

    负责此设备的应用工程师目前正在参加贸易展,下周返回。 我将尽我所能查看此主题,并尝试在这之前为您找到答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    我找到了I2C命令来解决E2E中的问题,谢谢~

    https://e2e.ti.com/support/data_converters/audio_converters/f/64/p/50.1935万/1818532#1818532</s>181.8532万 181.8532万

    我已经申请了3次PP3请求,但尚未回复。  所以我只能使用I2C主控来控制PCM5242EVM-...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason,

    我花了一些时间阅读器件数据表和EVM用户指南,在我看来,电路板配置正确。

    我假设您正在使用PurePath控制台作为此EVM的主机控制器? 假设情况如此,也许可以分享您在那里使用的配置。

    由于该器件处于I2C模式,我担心的一个问题是软件工具使用的I2C地址以及ADR1引脚是否配置正确。 对此进行的快速测试可能只是移除跳线并重试和/或探测I2C总线本身以查看它正在使用的I2C地址。 遗憾的是,由于我不经常支持这些设备,因此我手头没有硬件可以自己执行此操作。

    我的第二个调试建议只是验证主板上的所有电源是否存在且稳定。 我从用户指南中了解到,所有这些都来自USB连接,但无论如何仔细检查都很有帮助。 基本上只需检查1.8V和3.3V导轨的稳定性。

    我要问的另一个问题是,您之前在哪里探测系统,以便检测到没有输出。 您是否直接查看OUTRP,OUTRN,OUTLN和OUTLP信号? 或者,您在何处更深入地了解PCM5242RHBEVM + TPA3244EVM的“系统级”输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jason:

    感谢您的更新。 我个人不会批准或拒绝访问请求,但我会看看是否可以为您找到解决此问题的方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 非常感谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jason:

    您已被授予访问PPC的权限。 请注意,您需要将PPC2用于PCM5242EVM。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    那么我可以从哪里下载PPC2软件? 谢谢~

    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    您可以通过ti.com/mysecuresoftware访问该软件

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我找到了~
    非常感谢