This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:输出功率,带4欧姆负载

Guru**** 2381440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/649058/tpa3255-output-power-with-4ohm-load

部件号:TPA3255

您好:

我的客户将TPA3255 PBTL用于单声道130W (8欧姆负载)和160W (4欧姆负载输出)。 对于8欧姆负载,输出功率可以正常输出130w,但更改为4欧姆负载,输出电流大约为130W。4欧姆负载电流视频如下所示。 我让客户检查了散热器和OCP设置,没有错误。您能帮我分析一下我要检查的位置吗?e2e.ti.com/.../17.1203万-MKA_2D00_100BT-AMP_2800_tpa3255_2900_-SCH.pdf</s>2800 32552900

e2e.ti.com/.../7.22479614亿b106ab34b6e875dcab2d315.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电源为42V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所需电源的电源? 可能动力不足?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Shkolin Vitaliy:
    电源为42V,就像数据表中输出功率与输入电压的图片一样。数据表中的功率大约为200W,THD= 1 % @4ohm,42V。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电源是否提供足够的电流? 对不起,英语我不知道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题,L1,L2与电流是否一致? 40V\4欧姆= 10 amperе

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jonas:

    Shkolin在正确的轨道上。 电源的最大电流是多少?

    此致,
    罗伯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Robert和Shkolin:

    我们昨天已经解决了这个问题。电压和电流都足够了。 我们发现在GVDD和VDD引脚CAN输出附近添加104个电容器是正常的。 此问题的根使用来自布局。 我们还发现在TAS5755 2.1 模式下也会出现相同的问题,PVDD上的104个电容器也会导致此问题。

    Jonas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jonas:

    很高兴听到您解决了问题。 如果出现任何其他问题,请随时联系我们以帮助您。

    此致,
    罗伯特