This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4860:释放关闭时出现故障

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/656667/lm4860-glitch-appears-when-shutdown-is-released

部件号:LM4860

您好,支持团队,

我有一个关于LM4860的问题。

我们客户的扬声器放大器的配置如图3的数据表所示。


和静音功能由SHDN (针脚2)通过HP-IN1 (针脚6)控制,如下所示。

一旦释放静音,输出信号上将出现故障,如下所示。

[问题]

是否有措施消除或减少此类故障?
请给我建议。

此致,
Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tachibana-san,您好!

    遗憾的是,没有此设备的评估板可用于调试。
    旁路电容器(CB)的值是多少? 也许尝试不同的电容器值会改变这种行为。 我想说这个小问题是由内部偏倚造成的,当您释放静音时,您是否会感觉到类似砰砰声的噪音?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salazar-San,

    感谢您的回复。
    客户主板的旁路电容器(CB)是0.1 μF。

    较大的电容器CB是否更适合于浮故障?
    是否存在从静音返回所需的时间等副作用?

    此致,
    Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tachibana-san

    更大的电容器应该会增加启动时间,增加此时间有助于减少故障。
    另一种选择是减少输入电容器。 故障可能来自此电容器的充电/放电。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Salazar-San,

    感谢您的评论。
    我会告诉客户您的建议。

    此致,
    Tachibana先生