This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:TAS5760M PBTL模式的输出与VDD

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M, TAS5760L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/647781/tas5760m-output-vs-vdd-of-pbtl-mode-for-tas5760m

部件号:TAS5760M
主题中讨论的其他部件: TAS5760L

尊敬的各位先生:

我的客户向我们询问 了TAS5760M PBTL模式的输出电平与VDD的情况。

我的客户知道数据表中的RL = 6 Ω,THD + N = 10 % 数据。

但是,他需要以下条件下的数据。

RL = 6Ω

THD+N= 1 %

请告诉我这些数据。

此致,

是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的各位先生:

    我还需要PBTL模式的输出电平与VDD,以用于 附加设备TAS5760L。

    此致,

    Y,Hasebe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的各位先生:

    请回答有关上述问题的一些问题。

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasebe-san! 遗憾的是,我们目前没有此数据,在12月17日之后,我们需要在有工程师可用的情况下获取数据。 这是否适合您? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jeff-San,

    感谢您的回复。

    我的客户需要这些数据。
    如果我在12月17日之后收到数据,我没有任何问题。
    所以如果你能得到这些数据,请给我。

    此致,
    是。哈塞伯