This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136D2:音频音量

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2EVM, TPA3136D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/649842/tpa3136d2-audio-volume

部件号:TPA3136D2

今天,使用Colibri 3.2 评估板和TPA3136D2EVM的音频演示发挥了作用

使用单个4欧姆3W扬声器。

 

SGTL5000音频编解码器的最大模拟耳机音量为12dB和

TPA3136D2具有26dB的固定模拟增益。

 

是否有增加此数量的策略? 现有应用程序具有88dB音频

能量超过3英尺。

谢谢!

Priya

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Priya:
    如上所述,TPA3136D2具有26dB固定增益。 因此,您可以放大输入振幅,以获得比更大的输出功率更大的输出电压。 另一种方法是使用较低电阻的扬声器,与较高的负载电阻相比,相同输出电压下的输出功率更高。 请注意,对于TPA3136D2,OC THR大约为4.2A,如果使用较低的电阻负载,请确保输出电流远离OC THR。 还请确保PVCC足够高,以避免输出裁剪。 我认为这种应用应该没有问题,因为输出功率很低,但只是以防万一。
    此致,
    郑少文