This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422Q1EVM:PurePath Console 3的TAS6422应用程序安装问题

Guru**** 2379200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/647484/tas6422q1evm-tas6422-app-installation-problem-with-purepath-console-3

部件号:TAS6422Q1EVM

下载软件“PurePath Console 3”不会出现任何问题。
但是,只要我想在应用中心安装应用程序“TAS6422 EVM”,就会出现以下错误报告:

"安装期间出现问题,并且TAS6422冷系统未安装或更新。"

我已经检查了防火墙以及我是否在使用管理权限,但没有任何更改。

由于此错误报告没有提供有关可能的错误的任何线索,因此我目前无法为您提供更多信息。

我将错误报告的屏幕截图附加到此帖子。
我希望你能帮助我解决这个问题。
非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试关闭PPC3,然后重新打开它。 然后是应用程序框上方的循环刷新按钮。 此外,请确保您已关闭任何第三方弹出窗口阻止程序。然后再次双击TAS6422磁贴,您将看到一个可能提供安装插件的弹出窗口。 它应该从那里起作用。 此外,您是否在Windows 10中? 有时,由于其他应用程序干扰,人们在Windows 10中遇到问题。 如果问题仍然存在,请尝试使用其它机器(如果可能)。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    此时将显示安装的弹出窗口和进度栏。
    但几分钟后,将显示错误报告。

    该软件在我的笔记本电脑上运行良好,但问题发生在我们专门用于音频测量的PC上。
    两个系统都运行Windows 7。

    问候,
    西蒙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很奇怪! 请卸载并重新安装应用程序,然后重试... 安装过程中挂起。很抱歉出现问题。 谢谢,Jeff