This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2555:模拟输入in_P/M与TAS2557相比较。

Guru**** 2384390 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2555, TAS2557
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/656536/tas2555-analog-input-in_p-m-compare-with-tas2557

部件号:TAS2555
主题中讨论的其他部件: TAS2557

大家好,

我们希望共同布局TAS2557和TAS2555。 我们发现C3/D3销在TAS2555和TAS2557数据表中有不同的描述。

现在我们基于TAS2557,浮动C3/D3引脚。 但TAS2555建议将这些引脚接地。

如果我们浮动TAS2555 C3/D3引脚,是否可以? 是否有副作用?

在模拟输入应用中TAS2555和TAS2557之间有何区别?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    TAS2555和TAS2557上的C3/D3引脚都可以保持浮动。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器