This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TAS6424-Q1:TAS6424-Q1:我们需要您的帮助,通过Code Composer Studio/程序员将源代码(程序)传输到MSP430

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/647541/ccs-tas6424-q1-tas6424-q1-we-need-your-help-source-code-program-for-transfer-with-code-composer-studio-programmer-to-the-msp430

部件号:TAS6424-Q1

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我们需要您的帮助,我们的程序员会生病更长时间... !

我们必须对MSP430进行编程,并且需要它的源代码。

谁能给我们写源代码,我们也为麻烦买单... !

请另存为PPC3文件和源代码(程序),以便与Code Composer Studio/程序员一起传输到MSP430

我们有PPC3和TAS6424-Q1 EVM。

源代码(程序)设置:

0.通道全量程(中端4欧姆)=  容积0 dB (音量+/-可调/可变)
1.通道全频段(高音扬声器4欧姆)  =  容积0 dB (音量+/-可调/可变)
2.通道全频段(低音线圈2欧姆)=  容积0 dB (音量+/-可调/可变)
3.通道全频段(低音线圈2欧姆)=  容积0 dB (音量+/-可调/可变)

1.旁路诊断=关闭
2.温度=将温度警告设置为140度(最大值)
3.夹子和过热警告(可切换打开或关闭)针脚27/警告
4.报告故障(可切换打开或关闭)引脚26 /故障
5.使设备输出静音(可切换开或关)引脚25/静音
6.启用低功耗待机状态(可切换打开或关闭) Pin 24/ STANDBY
7.汽车电压14.4伏=将增益设置为2级(15V)


我们非常感谢你们的帮助。。

祝你度过美好的一周

谨致问候

ATE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,诺曼! 我认为这是与另一个条目重复的条目。 我可以关闭此选项吗? 谢谢,Jeff