This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392:PLL2操作描述混乱。

Guru**** 2930510 points

Other Parts Discussed in Thread: DIX4192, SRC4392, SRC4382

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/647522/src4392-confusing-description-of-pll2-operation

部件号:SRC4392
主题中讨论的其他部件:DIX4192SRC4382

我不清楚PLL2 (它是SRC4392以及SRC4382和DIX4192中DIR的一部分)是如何运行的。 数据表指出PLL2提供3种不同的频率,即128x FS,256x FS和512x FS。 但是,没有寄存器位可供选择。 有一个后分频器用于划分PLL2的输出,但有4种可能的设置,因此这似乎与PLL2操作不同。 我自己的实验表明,设备会根据传入信号的采样频率在三种PLL2模式之间自动选择。

接收器状态寄存器1中有只读位,据称表示"最大可用RXCKO速率"。 我怀疑它们实际上指明了已自动选择的PLL2模式。

如果是这样,则意味着PLL2在输入信号的两个边界频率上切换其模式。 数据表中根本没有提到这一点,尽管了解这些切换频率在哪里,或者哪些频率范围保证不会出现此类自动切换也是很有趣的。

我描述的情况是否正确? 或者我是否忽略了某些内容? 如何描述PLL2的切换频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stefan,
    我目前正在调查您关于SRC设备中PLL2操作的问题,并将回复您。 谢谢。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ravi:

    感谢您的努力。 您是否能够找到有关PLL2操作的任何其他信息?

    此致

    Stefan