This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3204EVM-K:使用NVIDIA Jetson TX2以独立模式vis激活评估板

Guru**** 2580815 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/646990/linux-tlv320aic3204evm-k-activate-the-evaluation-board-in-standalone-mode-vis-a-vis-with-the-nvidia-jetson-tx2

部件号:TLV320AIC3204EVM-K
主题:TLV320AIC3204中讨论的其它部件

工具/软件:Linux

大家好,

我的客户正在尝试使用NVIDIA Jetson TX2 (Jetson在Linux操作系统上运行)以独立模式vis激活评估板。

请您向我介绍一份TI文档,该文档描述了如何配置器件树等,以便激活TLV320AIC3204?

提前感谢   

尊敬的您,

Shai Berman  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shai,

    遗憾的是,我们不为这些设备提供Linux支持,我们拥有的可用驱动程序可在此e2e wiki线程中找到。 如果您可以提供Jetson所需信号的更多详细信息,我们可以帮助您配置EVM。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Diego Mel é ndez:

    我发现评估板的用户手册有点混乱。

    我希望您支持使用Jetson TX2评估板上的以下引脚连接TLV320AIC3204_54_RHB_EVM评估板(这只是上面的板):

    特别是如何配置上层板以支持外部I2C,I2S,重置和电源,或建议其他方式

     

    Jetson TX2 - J21管座

    名称

    销钉

    3.3 VDC

    1.

    电源

    5.0 VDC

    电源

    I2C_GP_DAT

    3.

    通用I2C #0数据3.3 .V

    I2C_GP_CLK

    5.

    通用I2C #0时钟3.3 .V

    AUDIO_MCLK

    7.

    音频主时钟(1.8 / 3.3 .V)

    I2S2_SCLK

    12.

    音频I2S #0时钟

    I2S2_LRCLK

    35.

    音频I2S #0左/右时钟

    I2S2_SDIN

    38.

    音频I2S #0数据输入

    I2S2_SDOUT

    40.

    音频I2S #0数据输入

    GPIO _PE6

    13.

    音频代码中断

    GPIO19_AUD_RST

    29.

    音频重置(1.8 / 3.3V)

    提前感谢。

    此致,

    Shai   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H,Shai,

    感谢您的反馈。 子板EVM的原理图可在用户指南中找到,I²C Ω 和I²S Ω 信号可通过插头P12和P22访问。 EVM仅需要 连接到+5VA的5V电源和连接到+3.3VD的+3.3V电源,可通过接头P23访问。 如果需要外部重置,可以拆下R24,并通过测试点TP25发送信号。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复,我希望这将解决他们的问题。

    KR,
    Shai。