This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:DVDD,AVDD和CPVDD一起使用的+3V3电源的功耗

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/653753/tas5756m-power-dissipation-on-3v3-supply-for-dvdd-avdd-and-cpvdd-together

部件号:TAS5756M

您好,

我想知道TAS5756M从用于DVDD,AVDD和CPVDD的+3V3电源消耗的电流是多少。

数据表第23页上有一个"功率消耗"表,其中包含IDVDD的列,但不包括IAVDD或ICPVDD。

但是,在某些地方,数据表只需将所有+3V3电源引脚(SO DVDD + AVDD + CPVDD)称为"DVDD",例如第82页的"电源建议"部分。
第23页的表中是否也是这种情况? 那么,IDVDD实际上是引用IDVDD + IAVDD + ICPVDD吗?

如果是:可以放心地说,一个TAS5756M从用于DVDD,AVDD和CPVDD的+3V3电源接收的电流绝不会超过35mA。
如果否:一个TAS5756M单个DVDD的吸收电流永远不会超过35mA,但AVDD和CPVDD的吸收电流会达到多少?

提前感谢!
此致。
Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julien,您好!
    我们正在调查此问题,Andy将很快为您提供反馈。 感谢您的耐心等待。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Shawn Zheng:

    您现在是否已设法更详细地了解了我的问题?
    提前感谢!

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julien,您好!

    你是对的。 IDVDD实际上是参照IDVDD + IAVDD + ICPVDD。
    如TAS5756M数据表中的Pag 23所示,在空闲或静音模式下,TAS5756M从3V3电源接收的电流不会超过35mA。


    谢谢,此致,
    Alix Wan。