This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:PCM2912A和IC发热时无法播放声音。

Guru**** 2581325 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/648342/pcm2912a-unable-to-play-sounds-with-pcm2912a-and-ic-also-getting-heat

部件号:PCM2912A

大家好,

我设计了一个带有PCM2912A的小型PCB,我尝试从Windows 7 PC播放声音,我在那里没有听到任何声音,并且PCM IC在简单连接模式下变得非常热, 请指导我解决此问题,我也粘贴了我的原理图plz检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    随附原理图。

    谢谢!

    千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    这不是预期的行为,设备在正常操作期间不会变热。 一般来说,PCM2912A的原理图看起来很好,我注意到有一个节点未显示的点(C3和GND之间),能否确认此连接正确? 另外,您能否确认一下XTAL值?原理图上不清楚它是'6'还是'8'。 您是否尝试在不同的主板或使用不同的IC复制该问题?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢您的回复,

    C3连接正常,一端连接到GND和其他VCCP, 我使用的晶体仅为6MHz,部件号为ABMM-6.000MHZ/B2-T,请检查晶体连接我将第一个引脚连接到XIN,将第三个引脚连接到XOUT和2,4个NC。对于晶体部件或需要执行的任何操作,此连接是否正常? 我还测试了不同的PCB,以解决同样的问题(IC加热,当我连接到Windows PC时未检测到)。

    此PCM IC是否已在出厂时进行编程 ,或者需要做什么,以便在连接时直接在Windows 7 PC中进行检测?

    谢谢!

    千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    问题:IC加热但未检测到:

    测试了电压电平,VBUS = 5V,我正在给出,我在VCCP,VCCA获得3.3V,而我只在FL,FR获得0.8V。 我观察到Vcom1和Vcom2以及在SSPND引脚0V时,但通常引脚应该高,我没有得到,我认为这一观察对于追踪问题有点有帮助,请帮助我解决这个问题。

    我使用的是这个晶体ABMM-6.000MHZ/B2-T,我只在晶体的1和4引脚处观察到电压为.6V。

    谢谢!
    千斤顶。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    感谢您的额外反馈。 此设备不需要任何特殊的编程或驱动程序,因为它使用来自所用操作系统的本机USB音频编解码器驱动程序。 如果设备设置正确,则在连接到USB总线后,它应该能够正常运行。

    Crystal连接似乎正常,是否已验证实际时钟来自它?

    VcomX针脚中的电压不正确,您是否也监控过VoutX针脚? 设备似乎未正确启动,并且内部电压调节功能不起作用。

    我还注意到VcomX引脚上的盖子相当小,我们建议为Vcom1使用3.3µF,为 Vcom2使用0.1µF。

    另一个尝试是移除或断开放大器,然后尝试探测编解码器输出,看看问题是否仍然存在。

    如前所述,这不是此设备的预期行为,因此存在导致IC变热的错误。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    是的,我测量了VoutR和VoutL电压,我得到的电压为1.0V至1.1 V,我根据您的建议更改了VcomX的电压上限值 ,之后也遇到了同样的问题,我没有安装放大器部分来进行所有 这些观察。我只是连接了 PCM IC和相关电容器,然后IC变热,这对我来说是一个严重问题,请帮我解决这个问题。

    谢谢!

    千斤顶。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    另外,我观察到数据表中布局部分的指南线D-,D+,VUSB分别连接到2,3和4针,但在针脚图中存在差异,请在下面的附图中检查一次。

    还有一件事我观察到,当我接通主板电源时,VccX引脚处的电压为3.3V,这是正常的,但在关闭主板电源后,我立即检查了VccX引脚到GND之间的导通性,它显示短路,但过了一段时间后,它没有显示导通性 在这些引脚之间。

    根据我的理解,这就是IC发热的原因(即电流直接从内部3.3V稳压器在正常时间内流向GND,除了高泄漏电流 ),我测试了4个IC,并遇到 同样的问题,我怀疑: 是否有可能从 TI接收损坏的IC批次(非功能性IC)。

    谢谢!

    千斤顶

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,


    感谢您的反馈。 布局示例图中提到的USB信号不正确,我们将更新数据表以修复它。
    您提到的行为并不常见,只要您的IC是从我们的授权分销商处购买的,就不会出现问题。 您是否有一个EVM可用于测试有此问题的IC?
    我不认为布局问题是原因,但我有兴趣在得出结论之前对其进行回顾,您可以分享吗?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Diego:

    好的,请更新数据表。

    我将与您分享Gerber,没有问题,请将测试邮件发送到以下电子邮件ID: jack.innovation9@gmail.com,我有EVM,今天我将更换IC并更新结果。

    谢谢!

    Jakkirddy。