This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2038D1:增益始终达到6dB

Guru**** 2383240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/655572/tpa2038d1-gain-always-achieve-6db

部件号:TPA2038D1

附件是原理图,测量波形...

扬声器的阻抗为4R。

我想在输入电压为0.7V (RMS)时获得2W输出,因此应该将TPA2308增益设置为12 dB,甚至将A2引脚直接连接到GND。

e2e.ti.com/.../_B065FA5E_-Microsoft-Excel-_E55D5C4F6888_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shutao:

    在您分享的示意图中,我看到增益引脚被拉过R150。 这只是其中一个设置吗? 您是否尝试移除R150并放置R151?
    关于输出电压/功率:对于2W至4Ohm,您需要2.828Vrms。 12dB增益为3.981V/V,因此0.7Vrms的输入将提供2.787Vrms的输出,略低于2W (1.941W)。
    此外,12dB是一个变化为+/-0.5dB的典型值。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ivan
    感谢您的回复。
    实际上,我已经拆下了R2150 (上拉电阻),然后放置了R2151,然后测量波形。

    因此0.7Vrms的输入将提供2.787Vrms的输出,略低于2W (1.941W)
    ->可以接受输出可以达到1.94W

    如果增益的直接值是+/- 0.5 dB,则表示增益的最小值是11.5 db (3.75V/V),对吗?
    因此,0.7V有效值的输入,输出应为0.7 (2.625)* 2.625 (3.75)= 2.625 ,(X)*(X)/4 (1) 722W。

    事实上,现在最大输出仅达到1.5W。

    另一个问题:
    我们的前端输入范围是(0.4~0.8Vrms @ 0.1 %),
    前端输入:0.7V,然后TPA2038输出:1.5W @ THD+N= 0.2 %,
    前端输入:0.8V,然后TPA2038输出:2.0W @ THD+N= 8 % ,8 % 太大,无法接受
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    舒陶

    关于输出电压/功率/增益,给出了无负载条件的增益规格,因此添加负载会导致一些损失。

    对于噪音(THD+N)问题,您使用的电源电压是多少? 在VDD = 5V的EVM上,输出= 2W至4欧姆,THD+N = 2.2 %

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器