This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1753-Q1:评估板

Guru**** 2824715 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1753, PCM1753-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/655969/pcm1753-q1-evaluation-board

部件号:PCM1753-Q1
主题中讨论的其他部件:PCM1753

尊敬的各位:

我的客户对PCM1753-Q1的评估很感兴趣,即使是PCM1753的EVM,他也很好。

在TI.com中,有PCM1753/4/5的EVM文档,但没有任何订购EVM的链接。

是否仍可订购?

是否有其他选择?

此致,

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Domenico,

    PCM1753的主要应用工程师本周即将在一个贸易展上离开办公室,下周将在星期一返回。

    在我看来,PCM1753EVM仍可订购。 我相信我在达拉斯至少有一个板处于长期存储状态,我们可以在星期一与主要支持工程师进行讨论后尝试找到它。 如果这是我们留下的唯一一个主板,那么我们最好一直保持这种状态,直到我们能够解决主板的采购问题。

    我们将于周一向您提供最新信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Domenico,

    我已向您发送了一封电子邮件。 让我们脱机。