This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1EVM:用户手册上指定的电感器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/649523/tpa3111d1evm-specified-inductors-on-user-manual

部件号:TPA3111D1EVM

在《TPA3111D1EVM音频放大器评估板》用户指南手册表1中,您说要连接串联电感器以实现负载阻抗。 这是否仅用于测试目的(如您想要虚拟载荷)? 或者您是否确实建议用户将电感器与扬声器串联?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,
    这是一个好问题,对混淆表示抱歉。 串行电感器与纯电阻器串联,以模拟真实的扬声器。 对于4欧姆扬声器,其电感通常约为33uH。 对于8欧姆,电感通常在68uH左右。 这样,我们就可以尽可能模拟真实的应用程序。
    此致,
    郑少文