This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:TLV320DAC3101是否可以在PBTL模式下配置单声道输出和驱动输出?

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3101, TLV320DAC3100, TAS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/656277/tlv320dac3101-can-tlv320dac3101-configured-in-mono-output-and-drive-output-in-pbtl-mode

部件号:TLV320DAC3101
主题中讨论的其他部件: TLV320DAC3100TLV320DAC3203TAS2552

请参阅数据表,TLV320DAC3101 在立体声模式下的输出功率为1.29W。

我的客户想知道此部件是否可以在PBTL模式下配置单声道输出和驱动扬声器输出?

我的客户要求:单声道输出3W ~ 4W ,带I2S输入和BQ滤波器。

如果有,请建议备用部件。

谢谢。

此致,

Wee Keat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wee Keat,

    TLV320DAC3100是直接的替代产品,因为它与TLV320DAC3101兼容,但具有单声道D类输出,8欧姆负载的输出功率为1.6W。 (我假设您打算使用8欧姆负载)
    3W ~ 4W需要增强放大器,但不幸的是,增强型D类放大器不具有BQ滤波器。
    另一种方法是使用DAC实施BQ滤波器并获取I2S输入,然后使用模拟输出作为增强型D类放大器的输入。
    其中一个可能的实施是TLV320DAC3203->TAS2552。2552。 您还可以使用TLV320DAC3101或TLV320DAC3100,并将模拟输出连接到增强放大器模拟输入。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器